TRAIL DEL CENTENARIO: quando la passione per la montagna diventa un grande evento
A volerlo fortemente è stato LOVATO Electric, storica azienda bergamasca, che ha creduto fin dal primo momento nel potere dello sport per unire le persone e valorizzare il territorio. In prima linea il suo amministratore delegato, Massimiliano Cacciavillani, appassionato di corsa in montagna, che ha sostenuto con entusiasmo e determinazione la nascita e la crescita di questo evento, oggi diventato un appuntamento fisso per tanti.
Grazie a questo sostegno e al lavoro professionale dell’organizzazione Fly-Up, che ha curato ogni dettaglio in modo impeccabile, il TRAIL DEL CENTENARIO ha raggiunto nel 2025 la sua quarta edizione con numeri da record e un’atmosfera indimenticabile.
Domenica 22 giugno, oltre 939 partecipanti si sono dati appuntamento a Foppolo (BG) trasformando la località dell’Alta Valle Brembana in un punto di ritrovo per sportivi, famiglie e appassionati di natura. L’evento ha proposto 3 gare di diversa lunghezza e una camminata non competitiva aperta a tutti, bambini compresi. Coinvolti i comuni di Foppolo, Carona e Branzi in Alta Valle Brembana oltre ai rifugi Laghi Gemelli, Longo, Calvi, Terre Rosse e Montebello.
Le tre gare hanno preso il via alle ore 9 dal piazzale degli alberghi di Foppolo, unitamente alla family run, per un totale di 939 partecipanti. Un serpentone che si è snodato sui sentieri delle Orobie, uno spettacolo che rimarrà nei ricordi di chi era presente e che è stato documentato attraverso immagini, foto e video. In gara anche il “papà” della manifestazione Massimiliano Cacciavillani, sulla 25 km. “Avevamo puntato agli 800 al via – ha raccontato Cacciavillani – ma il fatto di aver superato, anche grazie alla nuova family run (camminata non competitiva aperta a tutti), gli oltre 900 partecipanti ci ha fatti rimanere senza parole. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno voluto premiarci con la loro presenza”.

Non è mancata nemmeno la presenza dell’alpinista bergamasco Simone Moro che ha sorvolato i sentieri con il suo elicottero per catturare immagini dall’alto e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.
Il TRAIL DEL CENTENARIO è oggi molto più di una corsa: è una festa della montagna, dello sport e della voglia di stare insieme. Una manifestazione che cresce anno dopo anno, spinta dalla passione autentica di chi la sogna, la organizza e la vive.



Video ufficiale
Ecco il video con i momenti salienti della giornata.
Buona visione!