Trail del Centenario, nuovo record con 1.100 iscritti

Grande successo per il Trail del Centenario by LOVATO Electric, che a Foppolo ha fatto registrare il nuovo record di partecipazione con 1.100 iscritti. Organizzata insieme a Fly-Up Sport, la manifestazione ha confermato la propria crescita proponendo quattro percorsi, 50 km, 25 km, 13 km e Family Run da 10 km, coinvolgendo atleti, appassionati e famiglie in una giornata favorita anche dal bel tempo.

A credere fin dall’inizio nel progetto è stata LOVATO Electric, storica azienda bergamasca che ha scelto di celebrare il proprio centenario attraverso un evento capace di unire sport, territorio e comunità. Determinante il sostegno del suo amministratore delegato, Massimiliano Cacciavillani, appassionato di corsa in montagna e ideatore della manifestazione, che insieme all’organizzazione di Fly-Up Sport ha contribuito a trasformare il Trail del Centenario in un appuntamento ormai consolidato nel panorama della corsa in montagna.

Le partenze sono state suddivise in due momenti: alle 7.30 è scattata la gara regina da 50 km, mentre alle 9.30 hanno preso il via gli atleti delle altre distanze e i partecipanti alla Family Run. L’edizione 2026 ha richiamato alcuni dei migliori interpreti della disciplina, regalando gare di alto livello tecnico sui sentieri dell’Alta Valle Brembana.

La prova da 50 km ha fatto registrare un nuovo record del percorso in campo maschile, mentre tra le donne la vittoria è arrivata al termine di una gara sempre condotta al comando. Alle spalle della vincitrice, la lotta per il secondo posto è rimasta aperta fino agli ultimi chilometri, con le due protagoniste separate da poco più di un minuto al traguardo.
Anche la 25 km, che ha richiamato quasi 300 concorrenti, ha offerto grande spettacolo con il nuovo record del tracciato nella gara maschile. Da segnalare anche la partecipazione di Massimiliano Cacciavillani, che ha concluso la prova con un ottimo piazzamento assoluto e il quinto posto di categoria. In campo femminile si è imposta una specialista delle lunghe distanze.
Nella 13 km, disputata su un percorso veloce e panoramico, le vittorie sono andate a due atleti che hanno preceduto una concorrenza particolarmente agguerrita.

Più che una competizione, il Trail del Centenario si conferma una grande festa della montagna, capace di coniugare sport, turismo e valorizzazione del territorio. L’edizione 2026 ha portato a Foppolo oltre mille partecipanti e i loro accompagnatori, confermando la manifestazione tra gli eventi di riferimento del trail running italiano e contribuendo a promuovere le bellezze dell’Alta Valle Brembana.

Video ufficiale

Ecco il video con i momenti salienti della giornata.

Buona visione!