🎥 Tres años siendo Great Place To Work®: cuando la cultura deja de ser discurso y se convierte en realidad

En Lovato Electric hay cosas que no aparecen en los informes. Ni en los gráficos. Ni siquiera en los porcentajes.

Y, sin embargo… son precisamente esas cosas las que hacen posible todo lo demás.

Este 2026 celebramos tres años consecutivos siendo Great Place To Work®, pero lo importante no es el sello. Es lo que hay detrás.

📊 95%: cuando los datos confirman lo que se vive

El 95% del equipo afirma que Lovato Electric es un excelente lugar para trabajar. Un resultado por encima de la media del modelo GPTW (91%). Pero lo más importante no es el dato… es cómo se ha construido.

💙 Lo invisible: lo que realmente marca la diferencia

Ser Great Place To Work® no va de decir que tienes una buena cultura. Va de demostrarlo todos los días.

Participar en torneos como el Open ABC forma parte de una estrategia clara:

  • El apoyo cuando hace falta
  • La confianza en el día a día
  • Las ganas reales de mejorar juntos

🎥 Un vídeo que no es una campaña

El vídeo que acompaña este aniversario no es un guion.

Es algo mucho más real: palabras sinceras, miradas que lo dicen todo y un mensaje compartido: gracias..

🧩 Cultura que se construye desde dentro

Un gran lugar para trabajar se basa en tres pilares:

  • Confianza
  • Orgullo
  • Camaradería

🚀 Cuando la cultura impulsa el rendimiento

Una cultura sólida impulsa la colaboración, la innovación, el sentido de pertenencia y el crecimiento sostenible.

🥂 Celebrar también forma parte del camino

Porque también sabemos parar, compartir y celebrar lo conseguido.

🙌 Lo importante no es el sello.

Great Place To Work no es un título. Es el equipo que hay detrás.

📍 Visita nuestro perfil en Linkedin

¿Tienes dudas o quieres más información?
Escríbenos a 📧 lovatoelectric@lovatoelectric.es o llámanos al 📞 +34 93 781 20 16