Calidad de suministro eléctrico: por qué el apagón del 28A marcó un antes y un después

El apagón eléctrico del pasado 28 de abril no fue solo un incidente puntual. Fue una llamada de atención para todo el sector eléctrico y, especialmente, para la industria. Más allá de las causas técnicas, el suceso puso sobre la mesa un concepto clave: la calidad del suministro eléctrico y su impacto directo en la continuidad de la actividad.

✅ ¿Qué entendemos por calidad de suministro?

Cuando hablamos de calidad de suministro no nos referimos únicamente a tener electricidad disponible, sino a que esta sea estable, continua y dentro de los márgenes adecuados de tensión y frecuencia.

Microcortes, caídas de tensión o desequilibrios en la red pueden pasar desapercibidos en el día a día, pero sus consecuencias sobre equipos, procesos productivos y sistemas críticos pueden ser muy relevantes.

⚠️ El apagón del 28A: cuando la calidad de suministro falla

Tal como se expuso recientemente en una jornada técnica organizada por AFME, el apagón del 28A fue un cero energético provocado por una combinación de factores: desequilibrios en el sistema, oscilaciones de frecuencia, tensiones fuera de rango y la actuación en cascada de las protecciones de la red.

No se trató de un único fallo, sino de una concatenación de eventos en un sistema cada vez más complejo, con una elevada penetración de generación renovable.

🏭 Consecuencias directas para la industria

Bastaron unos segundos sin suministro para que muchas instalaciones industriales se vieran obligadas a detener su actividad. Las consecuencias fueron inmediatas:

  • Paradas de producción no programadas
  • Pérdidas económicas
  • Riesgos para equipos sensibles
  • Impacto en servicios esenciales

El apagón evidenció además una diferencia clara entre las instalaciones mejor preparadas y aquellas más vulnerables frente a este tipo de situaciones.

Una lección clave: la resiliencia se diseña antes

Una de las grandes conclusiones que deja este episodio es que la resiliencia energética no se improvisa cuando ocurre el fallo, sino que se diseña previamente.

Instalaciones con arquitecturas eléctricas robustas, sistemas de protección adecuados, medición continua del suministro y soluciones de supervisión y control fueron capaces de minimizar el impacto y recuperar antes la normalidad.

Mirando al futuro del sistema eléctrico

Tras el apagón, se han iniciado revisiones regulatorias y técnicas que ponen el foco en la calidad del suministro y el control de la red. Todo apunta a un escenario donde la medición, la protección y la gestión eficiente de la energía serán cada vez más determinantes.

Porque garantizar la calidad del suministro no es solo una cuestión técnica: es una decisión estratégica para asegurar la continuidad y competitividad de la industria.

🚀 Muy pronto: EASY BRANCH TOUR

Y esto no acaba aquí.

Sabemos que muchas de las incidencias del día a día requieren soluciones prácticas, cercanas y bien explicadas, por eso muy pronto lanzaremos EASY BRANCH TOUR, una iniciativa pensada para dar respuesta a este tipo de situaciones directamente sobre el terreno.

Un formato cercano, técnico y práctico que llegará muy pronto a:

📍Barcelona
📍Madrid
📍Málaga
📍Zona Norte

👉🏻 Stay tuned, en breve compartiremos fechas, contenidos y cómo participar.

¿Tienes dudas o quieres más información?

Escríbenos a 📧 lovatoelectric@lovatoelectric.es o llámanos al 📞 +34 93 781 20 16