PULSANTI E SELETTORI

Qual è il colore corretto da assegnare ai pulsanti di marcia ed arresto di una macchina ?

La norma IEC/EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento
elettrico delle Macchine” indica quanto segue.

“I colori per i pulsanti di AVVIAMENTO/INSERZIONE dovrebbero essere il
bianco, il grigio, il nero o il verde con una preferenza per il bianco.
Il rosso non deve essere usato.
Il colore rosso deve essere usato per i pulsanti di arresto e di interruzione di
EMERGENZA.
I colori per i pulsanti di ARRESTO/DISINSERZIONE dovrebbero essere il
nero, il grigio o il bianco, con una preferenza per il nero. Il verde non deve
essere usato.
È ammesso anche il rosso, ma si raccomanda che il rosso non sia utilizzato
vicino a un dispositivo per operazioni di emergenza.”

Come si vede la norma indica come preferenza, quindi non obbligo, l’uso del
bianco per la marcia e del nero come arresto.
Ad oggi è comunque ancora estremamente diffuso l’uso del verde per
l’avviamento ed il rosso per l’arresto.
Si ricorda che i pulsanti di arresto d’emergenza devono avere un fondo giallo.

     
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.