RELE' DI LIVELLO


E' possibile utilizzare un relè di livello serie LVM con una sola sonda di livello per gestire lo svuotamento di un serbatoio?

L'applicazione è possibile se viene utilizzato un serbatoio di materiale conduttivo (es. di acciaio). In questo caso, i morsetti 'COM' e 'MAX' possono essere collegati direttamente al serbatoio stesso. Quando il livello del liquido raggiunge la sonda collegata al morsetto 'MIN', si eccita il relè di uscita del relè di livello che comanda la pompa di svuotamento del serbatoio. Quando il liquido scende sotto la sonda di 'MIN', la pompa si ferma.
  
 

Cosa significa funzione a logica positiva per un relè di livello?

Per il comando delle pompe, la serie LVM... prevede l'utilizzo del contatto normalmente aperto (NO) sia per la funzione di svuotamento che di riempimento.
Questo significa che se accidentalmente al relè LVM... viene a mancare la tensione di alimentazione, la pompa non parte e dunque non verrà effettuato alcun comando indesiderato. Questa caratteristica è generalmente considerata un fattore di sicurezza
.
  
 

Come regolare la corretta sensibilità di un relè di livello in base alla resistività del liquido?

Per il buon funzionamento del relè di livello è buona norma impostare la sensibilità ad un valore di poco superiore alla resistività del liquido da controllare.
Nelle applicazioni di controllo del livello dell'acqua (acqua potabile, di pozzo, di fiume, liquami), il valore di sensibilità viene di norma impostato a 6-8kOhm Per acque piovane o acque prodotte da condensazione (non distillate), la sensibilità viene impostata invece a 15-25kOhm.

     
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.