FINECORSA E INTERRUTTORI A PEDALE

I finecorsa indicati come "di posizione" possono essere usati per impieghi di sicurezza?

Si ma è indispensabile che i contatti siano ad apertura forzata , quindi con azionamento diretto senza elementi elastici interposti, e che l'azionatore non sia di facile accesso tale da consentire la semplice elusione del blocco.
   
 


Come funzionano i contatti ad azione lenta che sono montati nei finecorsa LOVATO ELECTRIC serie K...?

Il movimento dei contatti è legato alla sola corsa del corsoio. La velocità di contatto è pari alla velocità dell'azionamento esterno.
   
 

I finecorsa sono dotati di contatti lenti od a scatto. Cosa significa "contatti a scatto" ?

Significa che la commutazione dei contatti avviene improvvisamente quando il cursore, che li muove, ha raggiunto il punto di scatto. Lo scatto avviene ad una velocità indipendente da quella del cursore al quale sono legati i contatti.
   
 

E' vero che dal 2001 tutti i finecorsa devono avere la filettatura metrica per il pressacavo?

La norma EN50262 impone, nei nuovi progetti, che l'ingresso cavi sia dotato di filetto a passo metrico. LOVATO ELECTRIC ha scelto di conformarsi alla normativa vigente dotando i propri finecorsa Serie K... con filetto per ingresso cavi M20.
   
 

Di che colore devono essere i finecorsa di sicurezza?

La normativa non indica un colore specifico per gli interruttori di sicurezza.
Abitualmente però i costruttori di macchine ne prediligono la colorazione rossa.
Questo colore infatti consente la facile ed immediata identificazione del finecorsa a bordo
macchina.
LOVATO Electric pertanto ha scelto la colorazione rossa per le versioni a "chiave", "cerniera"
e "leva asolata".
  
 

Che finecorsa devo usare per un'applicazione di sicurezza?

Devono essere utilizzati finecorsa con apertura positiva dei contatti. 
I contatti da collegare al circuito di sicurezza sono i contatti NC.
Esistono tre tipologie di azionatori dedicati alla sicurezza per il controllo dei ripari mobili 
(versione a "chiave", "cerniera", "leva asolata").
   
 

Cosa vuol dire "apertura positiva"?

C'è un collegamento diretto tra i contatti mobili e l'azionatore sul quale viene applicata la forza di 
azionamento senza che vi siano elementi elastici interposti. 
Il principio dell'apertura positiva assicura il distacco degli elementi di contatto anche in caso di incollaggio
o microsaldature. 

     
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.