STRUMENTI DI MISURA DIGITALI


Esiste una soluzione economica per monitorare e segnalare una sovratensione o un sovraccarico su un impianto?

Lo strumento di misura digitale DMK75R1 della serie è un multimetro provvisto di display per la visualizzazione delle tensioni di rete, correnti e potenze assorbite dall'impianto. Le misure effettuate in TRMS (vero valore efficace) consentono la visualizzazione corretta anche in presenza di carichi armonici.
Il multimetro è equipaggiato di un'uscita a relè con 1 contatto in scambio; grazie ad una semplice e immediata programmazione del relè è possibile impostare soglie di minima e di massima relative alle tre misure (V - A - kW) e segnalare ad apparecchi esterni eventuali condizioni di allarme.
   
 


E' possibile sostituire i classici strumenti di misura analogici (voltmetri, amperometri) con apparecchi di misura digitali?

Il voltmetro trifase DMK70 e l'amperometro trifase DMK71 consentono di sostituire sia gli strumenti analogici che eventuali commutatori a camme voltmetrici o amperometrici ad essi legati.
L'installazione del DMK70 e del DMK71 permette di ottenere inoltre i seguenti vantaggi:
- risparmio in termini di spazio (3 moduli anzichè 6)
- risparmio sui costi di installazione e cablaggio
- misure più precise anche in presenza di armoniche sulla rete controllata.

   
 


E’ possibile monitorare le ore di funzionamento di un impianto installando uno strumento di misura digitale?

Questo tipo di visualizzazione è possibile attraverso l’utilizzo dei multimetri digitali LOVATO Electric tipo DMK20, DMK25, DMK26 e DMK50.
Il conteggio delle ore di funzionamento può essere attivato da una delle seguenti condizioni:
al superamento di una soglia di tensione, impostabile tramite il parametro interno ‘Soglia di tensione per avvio contaore’;
al superamento di una soglia di corrente, impostabile tramite il parametro interno ‘Soglia di corrente per avvio contaore’;
al superamento di entrambe le soglie, nel caso in cui entrambe siano impostate tramite i parametri sopraindicati;
alla messa in tensione dello strumento nel caso in cui non siano specificate ne la soglia di tensione ne quella di corrente.
Il contaore può essere azzerato in qualsiasi momento tramite una specifica combinazione di tasti.
   
 


E' possibile stabilire un collegamento tra un PC ed un multimetro dotato di porta seriale (modelli DMK 22, DMK 52, DMK 32, DMK 62, DMK 40) attraverso un convertitore Ethernet/seriale?

Esistono due modi diversi per creare questo tipo di comunicazione:

1. Utilizzando l'apposito driver fornito con il convertitore Ethernet/seriale, è possibile creare una porta seriale virtuale remotata sul convertitore stesso e posta anche a notevole distanza dal PC. Con questa modalità, dal software di supervisione dei multimetri LOVATO Electric serie DMK dovrà essere selezionata la COM virtuale (Es. COM1 sarà la seriale del PC mentre la COM3 sarà la seriale virtuale creata dal driver) che sostituirà la porta seriale del PC; tutti i multimetri connessi faranno riferimento solo alla porta virtuale.

2. La seconda modalità prevede il colloquio diretto tra PC e convertitori senza l'ausilio di driver per COM virtuali. Questa soluzione richiede che, tramite l'apposito software di supervisione dei multimetri LOVATO Electric serie DMK, vengano specificati sia l'indirizzo IP del multimetro sia il numero della porta al quale è collegato.Questo consente l'utilizzo di più convertitori simultaneamente ed una maggiore flessibilità nell'ubicazione dei multimetri.
 
 


Esiste uno strumento in grado di memorizzare autonomamente grandezze elettriche? Per quanto tempo le può memorizzare senza l'ausilio di un Personal Computer?

Il multimetro digitale di LOVATO Electric tipo DMK40 è provvisto di una memoria interna da 2Mb. Durante la configurazione del Data Logger, ossia durante la selezione delle misure da memorizzare, il software fornisce anche il tempo esatto che impiegherà la memoria interna dell'apparecchio a riempirsi completamente.
L'opzione 'Stop acquisizione con memoria piena consente di arrestare la registrazione dei dati quando la memoria è piena oppure di sostituire i dati più vecchi con quelli più recentemente memorizzati.
     
 


Cosa si intende per TRMS?
   

TRMS è l’acronimo di True Root Mean Square. Significa che le misure sono calcolate mediante un algoritmo che è in grado di determinare il vero valore efficace della corrente o della tensione anche in presenza di armoniche. Diversamente le misure non sarebbero corrette.
     
 


E' possibile, con un multimetro digitale, generare un allarme nel caso in cui la potenza assorbita in un impianto sia superiore ad una soglia prefissata?

I multimetri digitali DMK31,DMK32, DMK61 e DMK62 sono adatti per questa funzione essendo equipaggiati di due uscite digitali programmabili indipendenti alle quali è possibile associare una delle 250 misure rilevabili dallo strumento.
Per abilitare il controllo dell'assorbimento dell'impianto è necessario associare la potenza attiva (Watt) ad una delle uscite e selezionare tra le 4 funzioni disponibili (soglia minima, soglia massima, soglie minima e massima e contatore di energia) quella che permette la verifica del superamento della soglia di massima.
Inoltre è possibile fissare i seguenti parametri:
- soglia di potenza al di sopra della quale deve essere prodotto l'allarme e tempo di ritardo sull'intervento;
- soglia di ripristino automatico dell'allarme con relativo tempo di ritardo.
     
 


Cosa significa “funzionamento nei quattro quadranti”?
   

Per funzionamento nei quattro quadranti si intende che l’apparecchio è in grado di funzionare in impianti dove l'energia oltre che ad essere importata (consumata) viene anche esportata (generata). Questo è il caso tipico degli impianti con sistemi di cogenerazione, dove l’angolo di sfasamento fra tensione e corrente può spaziare da 0 a 360° (quattro quadranti).
Le centraline di rifasamento tipo DCRK e DCRJ e i multimetri digitali tipo DMK 3..., DMK 6... e DMK 40 LOVATO Electric sono ad esempio in grado di operare correttamente nei quattro quadranti.

     
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.