REGOLATORI AUTOMATICI DI RIFASAMENTO

Cos'č la funzione di "autotrimming" in una centralina di rifasamento?

Si tratta di una funzione che consente la verifica continua della reale potenza in kvar installata sui vari step. In caso di usura delle batterie di condensatori, a causa di sovratensioni e/o sovracorrenti, tutti i parametri relativi alle potenze installate vengono ricalcolati automaticamente. La funzione "autotrimming" consente alle centraline di rifasamento LOVATO Electric (tipi DCRJ e DCRK) di operare in modo efficiente, garantendo un minor numero di manovre e una piů rapida regolazione del cosΦ del'impianto.
 

Cosa si intende per TRMS?

TRMS č l’acronimo di True Root Mean Square. Significa che le misure sono calcolate mediante un algoritmo che č in grado di determinare il vero valore efficace della corrente o della tensione anche in presenza di armoniche. Diversamente le misure non sarebbero corrette.
 

Cosa significa “funzionamento nei quattro quadranti”?

Per funzionamento nei quattro quadranti si intende che l’apparecchio è in grado di funzionare in impianti dove l'energia oltre che ad essere importata (consumata) viene anche esportata (generata). Questo è il caso tipico degli impianti con sistemi di cogenerazione, dove l’angolo di sfasamento fra tensione e corrente può spaziare da 0 a 360° (quattro quadranti).
Le centraline di rifasamento tipo DCRK e DCRJ e i multimetri digitali tipo DMK 3..., DMK 6... e DMK 40 LOVATO Electric sono ad esempio in grado di operare correttamente nei quattro quadranti.
     
 

Cosa è il PF (power factor) settimanale?

Il PF (Fattore di Potenza) settimanale è generalmente la misura adottata dell'ente di distribuzione dell'energia per calcolare l'efficienza di un sistema di compensazione dell'energia reattiva.
In pratica è la media del PF negli ultimi 7 giorni di funzionamento, ricavato dai contatori di energia attiva e reattiva.
 

Che differenza c'č tra cosfi e fattore di potenza (Power Factor)?

Il cosfi o displacement power factor (DPF) č il coseno dell’angolo di sfasamento fra tensione e corrente.
Il cosfi o displacement power factor (DPF) č il coseno dell’angolo di sfasamento fra tensione e corrente.
Il fattore di potenza o total power factor (TPF) invece č il risultato del rapporto fra potenza attiva (W) e  
potenza apparente (VA). Il valore del fattore di potenza dipende da quello del cosfi: in particolare, in un 
impianto senza armoniche, i due valori sono uguali. Se invece sono presenti delle armoniche, il fattore 
di potenza č inferiore al cosfi. I quadri di rifasamento, composti da regolatori e condensatori, non possono  
compensare il fattore di potenza dovuto alle armoniche. Possono regolare il cosfi al valore desiderato e di  
conseguenza ottenere il miglior fattore di potenza possibile. Nei casi in cui, il fattore di potenza č inferiore 
a quello imposto dal distributore di energia, pur avendo compensato la potenza reattiva  a cosfi=1, 
diventa indispensabile installare filtri di attenuazione delle armoniche, causate da carichi non lineari  
(convertitori statici, UPS, ecc.).

     
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.