Come è possibile gestire l’avviamento di più pompe a seconda del livello del liquido in un serbatoio?
La versione a 24VDC del relè programmabile Kinco consente l’implementazione di questa funzione.
Una volta collegato il segnale analogico 0..10V di un trasduttore di livello ad uno degli ingressi analogici di Kinco, è possibile fissare fino a 15 soglie di avviamento. Questa operazione è programmabile attraverso i blocchi di comparazione analogici disponibili nel relè programmabile.
Le soglie possono essere comodamente impostate direttamente attraverso i tasti ed il display disponibili su Kinco.
In questo modo, l’utilizzatore finale può decidere autonomamente a quale livello del liquido deve essere avviata la pompa principale e a quali livelli devono essere avviate le eventuali pompe di soccorso installate.
In alternativa, le 15 soglie possono essere utilizzate per richiamare 15 differenti velocità programmabili nel caso in cui le pompe siano gestite da convertitori statici LOVATO Electric tipo VFNC1, VFS11 o VFPS1.
Qual'è la configurazione massima di ingressi e uscite ottenibile con il relè programmabile ?
Utilizzando un modulo base LRD... e aggiungendo n.3 moduli LRE08... da
8 I/O è possibile ottenere le seguenti configurazioni:
Abilitando un’ apposita funzione, consente inoltre l’utilizzo dei 4 tasti freccia presenti sul fronte del modulo base come ingressi digitali.
La massima configurazione raggiungibile è quindi 48 I/O, di cui 28 ingressi e 20 uscite.